This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8861:PMP8861温度问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594393/pmp8861-pmp8861-temp-issue

器件型号:PMP8861

您好、先生:

当 PMP8861 VIN=75V 时 EVM 温度如何。

用户 指南显示 VIN=48V

R101、R100、R26温度过高的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joey

    这些组件是次级缓冲器网络的一部分、会消耗不必要的能量、否则会在每次开关转换时产生高电压尖峰。 当输入电压最高时、耗散的能量最高、而在高输入电压下、其温度的升高幅度最大。

    您是否测量过温度?


    一般而言、我们的参考设计是设计人员使用的起点、可能需要进行一些更改才能将其转换为完全开发的可直接用于生产环境的设计。

    我建议您测量温度并重新布置、然后我可以告诉您它是否"合理"。

    此致

    Colin