This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703AEVM-732:BQ25703电池 BATPRESZ 不会变为低电平以进行电池移除

Guru**** 2589065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633686/bq25703aevm-732-bq25703-cell-batpresz-not-going-low-for-battery-removal

器件型号:BQ25703AEVM-732
主题中讨论的其他器件:BQ25703A

你(们)好  

我将 BQ25703A 用于5*AA 镍氢电池组的电池充电器。

当我移除电池组时、CELL_BATPRESZ 不会降至 REGN 的15%以下。 数据表第16页上指定的。

如果移除了间冲且 BATFET 导通、则充电器不会将充电电流设置为0、从而导致 VBAT 连接器上存在充电电压。

此致  

Babar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      当您移除电池组时、您为什么认为 CELL_BATPRESZ 会降至 REGN 的15%以下?

    此外、CELL_BATPRESZ 是输入引脚而非输出引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    数据表中指定了以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CELL_BATPRESZ 是一个输入引脚。  规格表 给出了输入信号电压范围。   引脚说明的"I"表示 bq25703A 的输入 Put 信号。  外部信号将 CELL_BATPRESZ 引脚拉至指示电池移除至 bq25703A。 不是 bq25703A 指示电池状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    这意味着需要执行外部电池移除检测以向 BQ25703A 发出警报。 对吧?

    其次、如果电源存在并且电池在未打开系统/主机的情况下未充满电、我希望设置默认充电电流。

    此致

    Babar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。 这意味着需要执行外部电池移除检测以向 BQ25703A 发出警报。

    bq25703A 是主机控制充电器、无法自行设置默认充电电流。