This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061:丢失相位检测

Guru**** 2555360 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28061, UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593759/ucc28061-lost-phase-detection

器件型号:UCC28061
主题中讨论的其他器件: UCC28063

在我的应用中、只要200ms、PFC 就需要从中断中干净地恢复。 目前、在中断期间、COMP 引脚会由于反馈而按预期上升。 由于带宽较低、初始时缓慢、然后在反馈超过5.8V 且快速100uA 源切断时快速变化。 当主电源恢复在线时、PFC 现在会消耗巨大的浪涌电流、因为 COMP 现在被钳制在最大值。 此外、在200ms 时、触发 UCC28061的任何内部欠压行为的时间太短、需要440ms。

我的计划是重置我已经安装的外部慢速启动、因为使用补偿网络的默认慢速启动已经过严重。 外部慢速启动是来自 VREF 的 RC (10k/22u)。 对于启动、这很有用、但仅当 IC 脱离 UV 或 PFC 输出电压极低时才会切换 VREF。

因此、我的计划是针对 PWMCNTL 输出、因为这会将相位故障作为其逻辑的一部分。 我还需要一个额外的 MOSFET 来实现信号反转。 问题是在中断期间、PWMCNTL 似乎不会改变状态、即使栅极显示缺少典型的相位重启行为、例如 每200us 脉冲一次。 我怀疑的是、如果两个相位都不工作、则不会向 PWMCNTL 发出相位故障信号。 如果是这种情况、我的计划将不起作用。 因此,如果能确认这一点,或者对我的想法是否有效发表其他评论,将是很感激的。

随附的文件显示了一些图和电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UCC28063是一款更新的器件、具有压降检测和保护功能。
    其工作原理是、如果 VINAC 降至0.35V 以下超过5ms、误差放大器将关闭、并向 COMP 施加4uA 下拉电流。
    当 VINAC 升至0.71V 以上时、系统会从这种情况中恢复
    这会导致 COMP 值略有变化、并且您不会遇到 UCC28061的浪涌。
    您是否考虑将 UCC28061替换为 UCC28063?

    此致
    John Griffin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John
    感谢您提供信息。 我没有认真研究 UCC28063、因为从比较 Power Point 幻灯片中可以看到、似乎没有任何相关的优势。 但从你的评论和我的进一步阅读来看、幻灯片中似乎没有涵盖许多其他差异。

    幸运的是、我有几个样片、因此可以立即进行测试!

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、
    我今天试用了 UCC28063。 压降保护功能非常好。 电源恢复时的大电流过冲已解决。

    我简要了解了启动行为、似乎也减少了过冲。 我怀疑这可能是双斜率反馈放大器的结果、因此非常令人满意。 我需要重新检查补偿值、因为我没有改变 UCC28061的计算值。

    此致
    David