This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:需要有关 BQ76PL455A-Q1器件的帮助

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634134/bq76pl455a-q1-need-help-on-bq76pl455a-q1-device

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A、HALCOGEN

尊敬的所有人:

我的一位从事 BQ76PL455A EVM 工作的客户、我们有如下一些疑问、请帮助您提供反馈。

我们需要 BQ76PL455A-Q1系列示例代码的最新更新。(适用于 CCS 版本7.00和 halcogn 版本4.06.00)

2.尝试将示例代码中的 API 整合到其代码中时面临 RTI_TIMEOUT 问题的客户。
需要为 BQ76PL455A-Q1设置 Halcogen。
4.所有的工作都符合预期的示例代码,但是我在转换 IT 客户代码时无法看到结果,方法是复制所有必需的文件(PL455.h、Pl455.c 等)。

Rgds、

Aravind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aravind、

    最新代码可在 Web 上的 pl455页面下找到。 尚未更新。

    Halcogen 是一款帮助配置微控制器外设(即 UART 和 GPIO)的工具,而不是 pl455。

    提供的 pl455代码用于在移除电阻器 R8的情况下与 TMS570LS04X Launchpad 配合使用。 如果它们不能与该 MCU 配合使用,则无法正确设置 MCU 外设....