This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84250:TPS84250 - EMC 噪声

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS84250, TPS82084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593642/tps84250-tps84250---emc-noise

器件型号:TPS84250
主题中讨论的其他器件: TPS82084

你(们)好  

我正在使用两个新的直流/直流模块进行设计:

1.TPS84250 ~1.5A 、24V 输入电压至5V

TPS82084 1.5A、5V 输入电压至3.3V 输出电压

我想通过添加 LDO 或无源滤波器来显著降低噪声(与 EMC 相关的噪声)

请建议什么是缓冲两个差分直流/直流噪声的最佳器件。 和通信、这会影响 EMC  

提前感谢

S.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否更具体地了解您需要降低哪些噪声? 该辐射噪声、输入端的传导噪声、输出端的传导噪声等吗?

    您是否需要通过噪声规格或标准?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我想阻止这两种情况:

    辐射噪声-可由直流/直流开关频率~2-3MHz 产生  

    我打算使用 CMC 在 GND/电源平面(电源、数字、模拟)之间切换,但我不确定这些 CMC 是否足够。

    输出传导噪声-可能导致 FPGA、ADC、DAC 的 Vcc 发生故障并可能导致 Vcc 上出现噪声的噪声。

    我应该使用 LDO 作为滤波器还是使用简单的滤波器(BID)? 您的建议是什么? (假设我们没有空间)

    我们的系统是 EPG (外部脉冲发生器)、我们需要符合 EN-60601-1 /EN-60601-1-2 (EMC)

    由于我之前没有使用这些直流/直流,因此我想为电路板做好准备并更改电路板以实现完全的 EN-606061合规性。

    提前感谢

    Shlomi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为对你的问题没有真正好的答案。 它过于通用。 您列出的所有内容都可以很好地解决某些 EMI 或噪声问题。 最佳用途取决于设计和您想要解决的特定问题。  

    您能更具体吗? 如果您不愿意在此论坛中共享信息、可以使用 直接回复我的选项。