This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:AUX 引脚

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634138/bq76pl455a-q1-aux-pins

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ76PL455A

你好。

我使用 BQ76PL455A-Q1 IC 来监控和平衡14节电池。 我对 AUX 引脚有疑问。 数据表提到、AUX 引脚可连接到热敏电阻以测量温度。

我的问题是:-

1) 1)热敏电阻的上拉电阻是否内置于 IC 中? 如果我要使用10K 热敏电阻、我是否必须在外部提供电源和上拉电阻器?

2) 2) 2) AUX 引脚上测量的值能否在 TI 提供的 BQ76PL455A GUI 上进行监控?

提前感谢您。

此致、

Kartik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kartik 您好!

    AUX (N)和 AUX (N+1)之间有集成的上拉电阻器。

    对于热敏电阻电路、必须为电源提供电源和上拉电阻 R。 可以使用 VP、但请记住电压摆幅。

    您可以测量 AUX 引脚并通过 GUI 进行监控。 AUX 引脚有一个选项卡。