This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24022:STAT1/2引脚未设置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592896/bq24022-stat1-2-pins-not-setting

器件型号:BQ24022

我正在尝试测试 BQ24022充电 IC 并检查工作流程图、我很确定 IC 已经满足从 USB 输入开始充电的所有要求、但我没有看到 STAT1/2引脚上升。 有时、我会看到~0.1V 的极小上升、但仅此而已。  

是否需要在这些线路上放置上拉电阻器? 是否有其他可能导致此问题的原因?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johan、您好、

    您是否能够提供原理图?

    有关输入电压、输出电压、输入电流、输出电流的信息也很有用。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、您好、

    您在哪里探测这些电压和电流?

    无需将 Stat 引脚上拉。

    您可能卡在计时器故障或睡眠模式。

    这可能是由于电压和电流读数不正确造成的。  

    尝试添加您的开关并熔断充电器前端、并将充电器直接连接到电池。

    此致、

    David