This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201:有关 BLDC 电机驱动的帮助

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633885/ucc27201-for-bldc-motor-drive-help

器件型号:UCC27201

您好!

      我放置了450W、24V、12极、120度霍尔效应传感器、1500 RPM BLDC 电机、 我正在使用 梯形技术来控制电机,当我第一次启动电机时,从关闭状态到打开状态,我的电机有时会运行或者有时不运行,如果有一些状态不运行,我尝试关闭 MCU 板,然后它开始运行, 我需要帮助,我不知道,问题在哪里? 我 检查了很多时间换向表,它看起来很好。在我的硬件中,开关 MOSFET 上没有缓冲电路,霍尔效应传感器线路上没有 pf 电容器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在此感谢您关注 TI。 我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haripankh、

    很遗憾听到您在电机驱动应用中遇到困难。

    在我看来、您的控制技术似乎存在问题。 您使用什么来生成它?

    如果您看看 UCC27201的输入和输出、它们是您所期望的吗? 还是栅极驱动器本身存在问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

               电机驱动器工作正常、我使用 MCU 根据换向表生成脉冲。 我认为这是 BLDC 电机驱动的一般问题、我找不到问题、所以我标记了帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haripankh、

    遗憾的是、我们的电机组中没有人会看到您的帖子。 我建议您发布一个引用电机控制器器器件型号的新线程。