This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-E0:I2C 控制和如何写入 OTP 存储器

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594082/lp8758-e0-i2c-controls-and-how-to-write-otp-memory

器件型号:LP8758-E0

您好!

我可以读取和写入寄存器。

是否需要任何负载? 我只是测试空载环境。

此外、我锁定了如何写入 LP8758-E0内的 OPT 存储器。

否则、它不能用于我的系统。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以通过 I2C 寄存器写入来控制用户寄存器和配置。 例如、您可以设置输出电压并在打开降压转换器之前定义启动序列。 一旦器件的电源被关闭或者 NRST 被设定为低电平、这些值将被复位。 加电期间寄存器的默认值来自 TI 出厂编程的 OTP。 因此、它在 TI 工厂仅编程一次、客户无法再次对其进行编程。

    您可以在没有负载的情况下测试输出、这是可以的。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    此致、
    Tomi Koskela
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、

    这对我来说是明确的答案。