This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:BQ24075

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633982/bq24075-bq24075

器件型号:BQ24075

您好!

我需要在 tcold = 0摄氏度时计算 RCOLD 值。

我有的可用输入为 B=3435。 25度腹腔 NTC 为10KOhms

我们设置了 thot = 60 摄氏度。 我们得到的 RHOT 为2.980k 欧姆。

请向我发送 RCOLD 值或一些等分。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rahul、
    低温跳变点(Vcold)为2.1V。 TS 引脚上的偏置电流为75uA。 这意味着 Rcold 应该为28k 欧姆。 从103AT 数据表可以看出、这大约为0摄氏度。
    此致、
    Raheem