This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220A:与 Rx 相关的高空载功耗

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593491/tps51220a-high-no-load-power-consumption-related-to-rx

器件型号:TPS51220A

大家好、

为同事发布。 我们看到 TPS51220A 会消耗过多的功耗。 目前在某些电路板上、我们看到 TPS51220A (18V 输入)的电流为11mA、而其他电路板的电流为5.8mA。 如果 Rx (典型应用电路中的 R14)从8.2k Ω 降至6.2k Ω、则可以解决该问题。

您能否解释一下电流感应放大器的滤波器为何会对空载时的功耗产生如此大的影响? 没有电流流入感应放大器。

谢谢、

不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nate、
    我们以前没有看到过这样的问题、放大器具有高阻抗、几乎不会消耗功率、并且放大器灌电流、在 RX 从8.2K 更改为6.2K 后功率消耗会更大、这很奇怪、因为6.2K 是采样器、这会使 leacakge 更大、对吧?
    顺便说一下、您说一些电路板为11mA、您是否更换了芯片以与电路板进行比较、以检查 IC 或电路板问题?
    此外、我认为您可以检查 SW/Vout 波形、以便在更改 Rx 之前/之后进行比较。

    此致、
    裕昌
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nate、Yuchang、您好、
    有关该问题的更新。
    我们观察到、当我们使用 RX=8.2K、RC=3.74K 时、轻负载运行时效率下降。 我们在当前设计中使用这些值。
    我们观察到、当我们的系统断电(即 TI 控制器在轻负载下运行)时、18V 输入电压(198mW)的电流高达11mA。 这超出了我们的预期。 稍后、我们发现电流设计中的值不是符合数据表第32页上的公式的最佳值。
    公式为
    方程式(1):Cx *(Rx||RC)= LX/Rs。
    方程式(2):Iocl = Vocl x (1/RS) x (Rx+RC)/RC
    其中 Lx=输出电感、Cx=电流感应滤波器电容、Vocl = 60mV 或30mV (我们使用60mV 选择)、Iocl =峰值电流限制。
    在我们的电路中、我们使用的是 Lx=3.3uH、Lx 的 Rs 为0.027 Ω(典型值)、Cx=0.1uF。
    我们设计的 Iocl 为~ 7A (电感器的 Isat =7.3A)。

    我们求解了 RX=3.9K、RC=1.78K 的等式、得到了更好的轻负载运行效率结果。 它仅从18V 输入获取2.5mA 电流。
    请告诉我们是否可以为我们的应用选择 RX=3.9K、RC=1.78K。
    您是否预见到这些价值观存在任何问题?
    在正常/高负载运行期间是否会产生任何影响? 在选择该值之前、我们还需要考虑其他因素吗? 现在请让我们就这些问题提供您的专家意见
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于此计算设置、我认为 RC 匹配和 OC 设置  正常。

    但我们知道、计算和实际系统之间始终存在一些偏移、因此 我建议双确认 OC 点和 Vout (瞬态/纹波...) 进行测试。

    此致

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢..I 在电路板上测试了新值、发现断电模式电流大幅降低。
    另一个注意事项是最大输出电流位减小。 使用新值时、系统会在负载电流5.2A 时失去稳压功能。 使用原始电阻网络值时为5.4A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "在负载电流5.2A 时失去稳压能力"是什么意思? 您的系统最大负载要求是什么?

    oc 点设置 在7A 左右、 您是否检查过这种情况是否正确?

    顺便说一下、检查负载瞬态和纹波更为重要。