This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62150:tps62150反相电源输出

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62150, TPS62130, TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633597/tps62150-tps62150-an-inverting-power-output

器件型号:TPS62150
主题中讨论的其他器件: TPS62130TPS62135

您好:

我想 将 Tps62150用于反相电源输出。
输入:3.3V
输出:-5V 0.8A
封装尺寸 应较小。
对于这种情况、它是否是正确的选择? 我在辞职时应该更加注意什么。
如果没有,你能给我一些建议吗?
非常感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    以下是一个非常接近您所需的参考设计、使用此器件的模块版本: www.ti.com/.../tida-01457 您可以对分立式 TPS62130/5/6使用相同的方法来将输出电流增加到您的0.8A 需求。

    请注意、在反相配置中、您需要(很多)超过1A 的器件来提供该电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    非常感谢您的大力支持。 我将尝试 tps28130解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这将是满足您要求的最简单方法、但我发送的设计在输入电压/输出电压下的额定输出电流不是0.8A。 我建议使用分立式和更高电流的 TPS62135/6来实现0.8A。 您可以使用与参考设计相同的基本设计。