This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS563208:由于不一致、无法理解该器件的原理图/布局。

Guru**** 1821480 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628549/tina-spice-tps563208-having-trouble-understanding-the-schematic-layout-of-this-part-due-to-inconsistencies

器件型号:TPS563208
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我在该部件方面遇到了几个问题。 我尝试将7.4V 输入降至5.5V 输出。 我使用该部件的 TINA TI 宏通过 以下原理图成功获得该输出:  

Vout7是我需要的输出、它是5.5V:

 但是、我遇到了接线问题。 数据表中提供的原理图与 TINA 上的原理图不相同、这使得导线很难理解、因为在 TINA 上、左侧有2个引脚、右侧有4个引脚、所有引脚都完全重新排列、而在数据表中、看起来是这样的 这种情况:

此外、IC 本身的左上角没有一个圆圈指示正确的方向、因此、我知道、它可能是上下颠倒的:

如果有的话、请告诉我、您是否可以对此进行澄清。 我还感到困惑的是、为什么数据表原理图上有两个输出电压。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    无论符号是如何在 TINA、Webench、Altium 电路或数据表中绘制的、您都只需跟踪引脚名称即可。 TINA 宏模型符号的设计与实际封装引脚排列不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是"跟进引脚名称"? 此外、为什么数据表上有输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryhan、

    数据表上的输出电压为"网络连接"。 左侧的 Vout 是输出电压、右侧的 Vout 显示输出电压是分压并馈入 IC 的电阻器。

    我同意、这有点令人困惑、但这些是相同的网、只是象征性地连接在一起、以使电线更干净。   如果重新绘制了数据表、则采用与 Tina 相同的形式。

    布局可能会使这更易于阅读:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、当我执行试验电路板时、我是否应该尝试使其与 TINA 上的原理图相同? 如果是这样、我仍然稍微感到困惑、因为 IC 上没有圆圈来指示正确的方向、而且在该圆圈的顶部、TINA 原理图的左侧有2个引脚、右侧有4个引脚、其中实际 IC 的每侧有3个引脚。 是否有办法解决这一问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表的第三页显示了引脚的物理布局。 原理图符号不一定反映物理芯片。 IC 应具有引脚1的标记。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在芯片上的任何位置都没有看到标记、但我一定会再看一遍。 至于我应该如何连接芯片、我应该按照与 TINA 原理图相同的方式连接无源元件、同时注意到第3页上显示的正确布局吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Aaron、

    我对芯片的图片非常清晰、但在芯片上没有任何显示引脚应如何定向的点。 是否有办法解决这一问题?