This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51025:bq51025输出在50ms 后关断

Guru**** 2555170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593357/bq51025-bq51025-output-shuts-down-after-50ms

器件型号:BQ51025
主题中讨论的其他器件:BQ500212AEVM-550

大家好、

使用 bq500212AEVM-550发送器时、bq51025接收器的自行设计出问题! 该 EVM 模块与相应的 bq51013AEVM-764正常工作。 VRECT 达到8-10V、输出 升高到5V。

对于自制 bq51025 (设计为合适的 RX-EVM)、VRECT-Voltage 达到了电压极限、但在8至15V 之间波动。 RX 和 TX 通信后、TX 也会进入电源传输阶段长达50ms。 之后、VECT 不会从5.2V 下降、而是~13V。 此反应独立于通信电流限制(禁用或启用)! 我看到 ss-、id-和 config-packet 的噪声很大、但我已经放置了一些滤波电容器(2个22uF X5R、1个100nF X7R、如 EVM)来最大限度地减少纹波! 天线输出环形上的电容器为 C0G/NP0型、尺寸为 EVM! 反馈引脚(VI-REG、Vo-REG)上的分压器工作正常! 如果我更改尺寸、输出上的电压将切换为7V!

在故障排除报告中、注意到这种反应可能是由通信线路上的噪声引起的、但滤波器电容器的使用方式与 EVM 类似! 自制设计与 EVM 之间的差异以及因此导致功能障碍的原因可能包括以下几个方面:

-         仅为 IC 中的矩形焊球使用一个微过孔(在数据表中)

-         RECT 的滤波电容器不够靠近 IC (~11mm)

-         使用值为500欧姆的固定电阻器、ILIM 引脚上没有可变电阻器

-         输出(OUT)绕过孔直接路由到单独的内层

造成这种影响的主要原因是什么?

 

提前感谢您的回答!

通道1:输出

CH2:整流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    启动时的通信数据包较高(+8V)、这可能表示 RX 线圈出现调优问题。
    您是否调整了 RX 线圈,请参阅第10.2.1.8节?
    您使用的是什么线圈?

    此外、奇怪的是、当输出被启用时、电压将崩溃。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您快速回答问题! 在我的数据表修订版(2017年3月)中,“调整程序”位于第9.2.3.2.8.1节。 我们使用了16、7uH 的 Wuerth TX-Coil 760308103204。 降低低耦合电感(10uH 的 TX 线圈)未成功! 相反、要更改 bq51013AEVM-764上的 TX 线圈、会产生相同的结果(输出在5V 时正常工作)!

    该电路装配了合适的串联电容器 C1 (47nF + 82nF)和并联电容器 C2 (1.5nF + 100pF)、如 EVM 版本。 为 C1 (+18nF)添加更多电容器会导致输出失败! 是否还需要在类似的差分对之间路由没有 GND 层的 AC1和 AC2?

    我将进行进一步的修改和测量

    感谢您的帮助和问候!

    Alex