This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:为我的应用寻找充电器/电量监测计组合的缩小帮助

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24103, BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593584/bq24133-looking-for-help-narrowing-down-on-a-charger-gas-gauge-combination-for-my-application

器件型号:BQ24133
主题中讨论的其他器件:BQ2057BQ24103

我的应用需要2节电池解决方案(我需要7.4伏)。  我想购买 一个类似这样的电池。  我还想通过 USB (5V)对其充电。  所幸的是、看起来 TI 的大多数充电器 IC 都包含升压稳压器、因此这应该是可以的。  该应用程序还将使用微控制器运行。

我花了很多时间浏览可用的充电器、我想知道 BQ240、24103、2412、24133等之间的主要区别是什么。 是的。  它们似乎主要具有相同的功能。  BQ2417似乎更复杂一些、BQ2057似乎具有相同的功能、但状态输出和监控器更少。

总的来说、我认为类似于 BQ24103、其电池设置为2节电池组(它可以在5V 输入电压下运行、对吧?) 非常适合我需要的东西、它具有非常好的温度控制。  但是、我不确定要使用哪种电量监测计。  在7.4V 电压下测量单个2芯电池组的电量监测计似乎非常少。 大多数电量监测计似乎是作为两个单独的电池进行测量并查看平衡情况。  这对我来说也是一个选择、我可以购买该电池的一个版本、让我可以访问中点。  但是、我需要一个充电器 IC、它可以"看到"两节电池并分别对其进行充电/平衡、而不是我提到的对8.4V 的充电、就像它是单个电池组一样。  因为平衡是由充电器 IC 完成的、而不是燃油表、对吧?  我看到有一个芯片 BQ40260、它可以进行多节电池充电、平衡和电量监测。  这似乎是一个梦想芯片!  但它使用 SMBus 进行通信、而我的微控制器仅具有 I2C 和 SPI 通信。  因此、我看到它的方式是、我有3个选项(同样、所有选项都必须能够由5V USB 供电):

1) 1)查找类似 BQ40260的器件、该器件通过 I2C 或 SPI 进行通信。

2)使用类似 BQ24103的器件进行7.4V 充电、并找到将监控该电池组的电量监测计 IC (I2C)。

3) 3)查找可平衡2节电池的新充电芯片、然后使用可监控2节电池的现成电量监测计(I2C)。

所有这些选项都需要某种我找不到的芯片。  我能否获得一些帮助来尝试找到满足这些要求的芯片?  一些新问题:

1) 1)多节电池平衡解决方案是否始终优于我最初建议的1 7.2 V 电池组样式?

2) 2)使用热敏电阻监测温度时、我是否应该将热敏电阻直接连接到电池上? 我是否应该获得一点胶带并将其粘贴在上面?

3)所以监测计将通过 I2C 将所有这些有关电压和电荷累积的数据发送到我的微控制器。  如何使用此信息获取最终的"电池充电百分比"值?  我是否需要像 这里所说的那样评估电池

感谢你的任何帮助。  也许这更适合于一般产品支持、但该部分网站似乎无法正常工作:

www.ti.com/.../categoryhome.tsp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要5V 输入电压7.4VOUT 充电器、对吧? bq24133无法做到这一点、我们现在没有充电器、它可以提供5V 输入电压7.4VOUT。

     

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、也许我可以使用升压稳压器从5V 变为10V 左右、然后用这种方式为7.4V 电池充电?  USB 的最大电流为1.5A、因此在最坏的情况下、我可以将充电器的电流限制为500mA。

    我看了 bq24103和 bq24133、主要的区别是什么?  bq24103看起来对我有利、因为我不需要任何外部 MOSFET、但是否有任何功能会丢失?  如果这对我来说是可行的、您是否有任何推荐的电量监测计/电池平衡器?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    升压+ 2节电池充电器解决方案非常适合您的应用。 差异是充电电流、BQ24103的 ICHG 足以满足您的需求。 您是否有一些特殊的功能要求?

    至于监测计解决方案、您需要咨询监测计团队。  请构建 与监测计器件型号相关的新 E2E。