This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53602-Q1:LM53602-Q1的热阻抗参数

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53602, LM43602-Q1, LM53602-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628636/lm53602-q1-thermal-impedance-parameter-for-lm53602-q1

器件型号:LM53602-Q1
主题中讨论的其他器件:LM53602LM43602-Q1

大家好、团队、

 对于 LM53602/3系列、我们是否有一些热阻抗参数(Zth JC、Zth JA)?

假设您可以使用以下 PCB 特性:

-4层和6层

-所有层上的冷却面积为70mm2 PCB

-至少10个散热过孔

现在、请求是长度为20us 至1s 的脉冲的 Zth 值

非常感谢

Josef

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有与您的请求完全匹配的测试条件。 但我们确实有类似的东西、可以用作参考。 在 LM43602-Q1数据表 www.ti.com/.../lm43602-q1.pdf 的第35页、图64显示了2层和4层电路板的 Theta JA 和冷却铜面积的关系形状。 LM43602-Q1和 LM53602-Q1具有相同的封装。 热行为应该非常相似。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我还对上面请求的数据感兴趣。

    您建议的文档仅提供有关 Rth 的信息。 在 Warta 先生指定的脉冲长度下是否有任何有关 Zth (图形或直接信息)的可用信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有这些信息。