This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61060:启动波形和开关频率数据

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622881/tps61060-startup-waveform-and-switching-frequency-data

器件型号:TPS61060

你好。。。

我想在 TPS61060启动时获取其启动波形和开关频率数据、而不是稳态。

我认为 TPS61060的 Fsw 在启动时低于1MHz。  对吗?

请告诉我这一点、并转发我的相关数据。

 

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    数据表中的启动波形为图13。 我认为 一旦它开始开关、频率应该是相同的。 我将在实验室中检查它、并在今天晚些时候更新该帖子。

    此致

    H L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

    从示波器屏幕截图中可以看到、在第一个不规则脉冲之后、开关波形在1MHz 处相当恒定。

    此致

    H L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeffery、

    似乎我在粘贴此论坛上的图像时遇到了一些问题。 您能给我发送一封电子邮件吗?我可以在我的回复中附上范围截图。

    此致
    H L
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hak-Leong Ng

    我给你发了一封电子邮件。
    因此、请向我发送一个范围截屏。
    谢谢。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    波形已发送。 案例已关闭。