This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS26602 -通用 RTN 和 GND

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633740/tps2660-tps26602---common-rtn-and-gnd

器件型号:TPS2660

我有一个将 RTN 和 GND 连接到公共网络的电路(不建议在数据表的10.4中使用、Oops)。  该器件根据需要在电路中工作、因为不需要反极性保护。

是否存在 RTN 和 GND 连接的其他问题?  

我正在进行 PCB 更新、因此我有机会纠正这种情况、唯一的缺点是、如果我分离 RTN 和 GND 网络、RTN 焊盘将没有那么好的热路径。  我将 MODE 引脚=开路、因此 TPS26602充当断路器而不是限制器、因此我怀疑热性能不是问题。  

此时、我倾向于保持 RTN 和 GND 连接、以最大限度地减少正常运行的 PCBA 上的变化。  感谢您的建议。  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    如果不使用反向输入极性、则连接 RTN 和 GND 没有问题。

    此致、
    Kari
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。