This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq51050b:接收器线圈是否合适?

Guru**** 2579725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, TIDA-00318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593954/bq51050b-receiver-coil-will-be-suitable

器件型号:bq51050b

我们使用的是 TI 器件 bq51050b、想知道以下接收器线圈是否合适?

接收器线圈 规格:
制造商器件型号:760308103206
Digi-Key 部件号:732-6211-ND
说明:RX 1线圈1层7.5UH 1.55A
电感:7.5µH μ H
直流电阻(DCR)= 340m Ω
Q @频率= 16 @ 125kHz
额定电流= 1.55A
电流-饱和= 3A
频率-自谐振= 23MHz
尺寸/尺寸= 1.10"长 x 0.59"宽 x 0.03"高(28mm x 15.0mm x 0.7mm)

此致、

Girish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Girish
    7.5uH 的电感较低、这将表现为难以从增加的线圈到线圈的距离、高度或 X & Y 开始。线圈也在物理上较小的一侧、通常需要较高的 L 来抵消与小线圈的不良耦合。

    如果您将始终保持良好的对齐状态并且输出电流较低、则可以正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、
    感谢您的回答。
    我们使用的是可充电锂离子聚合物电池组:3.7V、165mAh。

    使用 RX 线圈"RX 1线圈1层7.5UH 1.55A"对整个电池进行充电需要多长时间? 如果对齐良好。

    谢谢、
    Girish。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    线圈只是系统的一部分、仅查看一个部分就难以预测总体系统性能。
    如果您查看 TIDA-00318参考设计、可能会有所帮助。 这是一种低功耗电池充电器解决方案。 它可能是您的设计的良好起点。