This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EN 的电阻关于 TPS54427/TPS54227

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54427, TPS54227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633539/resistance-of-en-about-tps54427-tps54227

主题中讨论的其他器件:TPS54427TPS54227

我们的客户使用 EN 的电阻
如所示。

问题1.

关于 TPS54427、225 μ A~900kΩ RB?

当 VEN 为5V 时、请告诉我 RB 的建议值。

~880kΩ TPS54227、220 μ A 对 RB 意味着什么?

当 VEN 为5V 时、请告诉我 RB 的建议值。

问题2.

当 VEN 为5V 时、IC 对 RA 有限制吗?

问题3.

当客户如所附的图中所示使用 TPS54427/54227时、我们可以使用1MΩ 关于 RA 吗?

客户使用1MΩ 的 RA、是否有任何问题?

此致、

西泽高郎

e2e.ti.com/.../Question-of-TPS54427-and-TPS54227.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Ren 是指在电容电路上 EN 引脚的输入电阻、您可以考虑到有一个与 Rb 相隔离的220K--900K 电阻器。 然后、您可以根据该电阻器网络计算 Ven、确保使用 Ren-min 220K 和最低 Vin 将 Ven-min 设置为大于1.6V。 只要 Ven>1.6V、RA 可以是任何值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)225~900K 意味着当 Vin=12V 时、电阻器直接连接到 EN 引脚与 GND。 对于分压电阻器、当 Vin=5V 时、您可以在 XXX 千欧期间设置 RA 和 RB
    2) 2) IC 受 EN 引脚电压(1.6V 使能电压)的限制、该电压由 RA 和 RB 决定。
    3) 3)我们不建议使用如此大的电阻器、这会将电阻器噪声引入 EN 引脚、从而误触发 EN 逻辑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我~900kΩ 220 k Ω 是 Rb、我们使用电阻、电压超过1.6V。
    在~900kΩ 表中、当 Ven 为12V 时、Rb 为220 μ A。
    当~900kΩ 为5V 时、我们是否必须使用220 μ A 的 Rb?
    我们可以使用1MΩ μ F 的 Rb 吗?

    您的答案:只要 Ven>1.6V,RA 就可以是任何值。
    我理解这一点。

    此致、

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    200~900K 是一个内部电阻器、您无法更改它。
    对于 RA 和 RB、您可以在 XX 千欧期间将其设置为 XXX 千欧(例如 Rb=10K、Ra=15K、Ven=5V)。 1M 过大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    如果我们使用1MΩ、您有何顾虑?

    此致、

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大电阻器(1Mohm)会将电阻器噪声引入 EN 引脚、这可能会误触发 EN 逻辑
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    您的答案:
    对于 RA 和 RB、您可以在 XX 千欧至 XXX 千欧期间对其进行设置。

    您是否知道不受电阻器噪声影响的最大和最小电阻?
    我希望您能告诉我您的意见。


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很难说 MAX 和 MIN、这是一个经验范围。对于小电阻器、这将增加功率损耗。 对于大电阻器,计算电阻器噪声真的很困难。 因此、我们不建议使用大电阻器。