This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074EVM:充电电流低于预期

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24074EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628893/bq24074evm-lower-charging-current-than-expected

器件型号:BQ24074EVM

您好!

我将使用 BQ24074EVM 进行测试。

对于选择的500mA USB 模式、E1/E2设置如下:E1= 1和 E2=0。

使用该模式时、我已使用3K3电阻器将 ILIM 编程为~462mA。

ISET 使用2k2电阻器编程为~400mA。

我目前正在使用6V (最大3A)电源(VIN)进行测试、并为4400mA 锂离子电池充电。

仅连接电池-充电器 OUT 引脚上无负载。

在测试之前、电池已放电至~2.7V。

在初始充电(预充电)时,充电电流在~38mA 时是正确的(Iprechg = Kprechg / Riset : Iprechg = 88/2200 = 40mA)

充电大约一小时后、电池达到 Vlowv (~3.0V)。 充电阶段更改为快速充电、但问题是充电电流仅上升

至95mA、而不是通过 ISET 编程的400mA。

在~1.2V 下测量的 NTC

我还断开了 VIN 一整天、然后重新连接、以防止充电器过热-但充电立即以95mA (而不是400mA)再次开始、因为电池电压为~3.05V。

任何援助都将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能发布您的原理图。 此外、90mA 时的充电电流是否在整个充电周期内?

    此致、

    Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我目前使用的是 BQ24074EVM、而不是定制 PCB。

    在从预充电到快速充电的初始变化之后、我已经为它充电了大约一个小时。

    此时充电率从未改变-它保持在95mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    出现此问题时、您能否发布 EVM 设置图片?

    此致、

    Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的内容。

    设置如下:

    JMP1:TMR-VSS (禁用所有安全定时器)

    JMP2:开路(默认10%终止电流)

    JMP3:CE-VSS (启用电池充电器)

    JMP4:EN2-VSS (USB500模式)

    JMP5:EN1-HI (USB500模式)

    R8-ILM:3K3 (~462mA 输入电流限制)

    R11-ISET:2k2 (~400mA 快速充电电流)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    尝试使用 ILIM 电阻器将 ILIM 设置为500mA。 设置 EN2 = 1和 EN1 = 0。 如果仍然发生这种情况、请连接 JMP2 HI、如果您仍然在每次更改中看到此问题、请告知我。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题已解决-它似乎是一个故障 EVM。

    我更换了充电器 IC、现在一切正常。

    我想其中一个 EN 引脚被烧断、将最大输入电流设置为100mA。

    此致、

    Righardt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Righardt、
    很高兴听到这个消息。 祝您顺利完成项目的其余部分。
    此致、
    Raheem