This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:禁用 UVLO

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1, LM5122, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594134/lm5060-q1-disable-uvlo

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5122LM5060

您好!

我们能否将 LM5060-Q1的 UVLO 用作禁用功能? (上拉至 VIN)
VIN 可能会降至大约3V。
但是、LM5060 - Q1的背面有 LM5122 - Q1、启动后在 LM5122 - Q1上施加10V 的升压输出。

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryuji

    UVLO 可用作使能端。 使能引脚实际上将器件置于超低功耗模式(禁用)、偏置电流仅为9uA、使用 UVLO 时为560uA。

    LM5060 = 5.5V 运行时的最小 Vin。 POR 在整个温度范围内的最大值为5.46v。

    Brian