This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:注意:Pete Gudreau

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, UCC28704, UCC28730, UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623153/ucc28700-attention-pete-goudreau

器件型号:UCC28700
主题中讨论的其他器件: UCC28704UCC28730UCC28710

你好、Pete

我不再有您的电子邮件地址。 希望我能通过这个社区帖子尽快与您联系

请记住、我们使 UCC28700控制器电路的修改版本适用于我之前的工作。 (我现在退休了!)?

我有一款使用该芯片的非常创新的产品。 不过、我对该应用有疑问。  

 在 UCC28700应用手册中、有人阅读了这一内容、并将其用作充电器。 但真的是这样吗? 我确信 、此电路输出连接到的便携式设备必须具有使用 BQ (或类似)类型电流控制和充电周期结束控制功能的内部电池充电电路。

它们不是吗?

因此、实际上 、使用 UCC28700的电路实际上只是一个 CV/CC 输出、它被馈送到智能手机等便携式设备内的充电控制电路。 您是否可以向我指出  TI /BQ 系列(或类似产品) 人员建议的用于智能手机或便携式设备内充电/电源管理的正确电路库?

希望很快收到您的回复。

我通过 我们成立的名为“Ganmar Technology”的公司从事新产品的开发工作.......... 我们将提供一系列有趣的产品、其中大多数使用 TI 芯片。

罗宾·甘帕提亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin、
    感谢您的提问。 我迫不及待地期待您的创新! 我希望您能在这里与社区分享。
    UCC28700和 UCC28704等 PSR 反激式通常用于交流/直流移动充电器和平板电脑/笔记本电脑适配器。 它们通常为 USB 提供5V 输出、或与本参考设计类似: http://www.ti.com/tool/pmp8757

    。 虽然手机或计算机内部也有电池充电器 IC、通常与 bq 系列类似、这种 IC 非常受欢迎。 您可以在以下位置找到这些系列的器件: www.ti.com/.../battery-charger-ic-overview.page

    请告诉我这是否澄清了。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John

    Thnx 用于提示回复。

    当然、我们将寻求您对这些产品的评估、并希望将其包含在您的设计参考中。 这些产品将在美国制造、极具竞争优势 、我们也会与您的制造合作伙伴联系。

    现在、我们在缓慢的烹饪火焰中拥有更多的产品。

    因此、需要一些快速的方法来定位应用芯片:

    一个等效的控制器或类似的 控制和封装:但用于无光耦的直流/直流隔离转换。 极低的启动电流。 我可以使用 UCC287xx、但不确定它是否能够在36V 至72V 典型值为48V 的范围内正常运行?

    我确实使用 XL 展板进行计算、但它 具有 受保护的单元格:我需要对它们进行编辑才能获得实际值-(您是否有密码?)  我本来可以使用 Mathcad 版本、但遗憾的是、我没有任何可以打开 Mathcad 文件的免费软件。 您知道吗?

    -robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    是的、UCC28700可以在该电压范围内工作。 只要您调整辅助匝数比以使 Vdd 保持在数据表范围内、 您还可以考虑具有集成 HV 启动 FET 的器件、例如 UCC28710或 UCC28730。 它们具有更快的启动速度和极低的待机功耗。 对于这些设备,只要您可以处理较长的启动时间,它们也可以从>30V 开始。

    在较低的情况下、激励的密码通常是器件型号。 但是、如果您解锁、TI 将无法支持您的解锁、因为我们无法保证您没有改变任何事情。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John
    我终于有时间了解 UCC28730控制器。 HV 引脚功能确实令人印象深刻。 看起来比 UCC2700要好一些。 也许吧。
    此外,您可能还具有不同的 Mathcad 模型或用于28730的 Excel 电子表格计算器,与2700系列不同。 在哪里可以找到这些?
    BTW:在我提到的新产品中、您是否建议将28730从2700更改为28730? 我的优势是不需要从 HV 到 VDD 的1个大型2512 SMD 电阻器或2个较小的1206……我们必须这样做才能保证 SMD 焊盘上所有条件下的击穿降额,只要焊盘上的电压大于100V,我们就使用1206尺寸。 这是此芯片的一个巨大优势:请注意、HV 引脚7与任何其他引脚的距离为2.54mm
    Thnx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    UCC28730比 UCC28700更新、并且将更加高效、启动更快、待机功耗更低。 我建议使用 UCC28730。 Excel 设计计算器(以及进行 webench 设计的界面(如果您愿意)位于 UCC28730的工具文件夹中、如下所示:

    此致、

    John