This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25927:使用 BFET 输出实现快速放电

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632759/tps25927-usage-of-bfet-output-for-fast-discharge

器件型号:TPS25927

是否可以使用 BFET 输出(除100欧姆电阻器等外)对输出电压进行快速放电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anton:

    是的、这是可能的。 请参阅数据表中的图41。

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh

    图 41已知。 没有外部 FET 是可能的吗?

    内部 FET 拉低--内部 FET 有什么限制?

     我们是否需要 Vout 和 BFET 之间的限流串行电阻?

    谢谢

    安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anton:

    我需要咨询设计团队并进行验证。
    您能否分享有关您的应用用例的信息?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anton:

    您可以在 BFET 引脚和 Vout 之间使用100欧姆电阻器、以实现快速放电。 我们建议不要使用低于100欧姆的电阻器。

    此致、
    Rakesh