This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61235P:它是否支持电流保护?

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61235P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594085/tps61235p-does-it-support-revers-current-protection

器件型号:TPS61235P

您好、专家、

我看到数据表显示了以下参数。 这是否意味着 TPS61235P 可以支持转子保护?

那么、如果是电压为5V、电流将是4+2+2=8uA? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    反向电压的含义是什么? 器件禁用时、您是否在 VOUT 引脚中施加5V 电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、
    是的、当器件被禁用时、VOUT 引脚上的电压为5V。