This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ34002:如何在数据表中未绘制任意开关频率图的情况下找到 LMZ34002的效率

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ34002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633978/lmz34002-how-to-find-the-efficiency-of-lmz34002-for-an-arbitrary-switching-frequency-for-which-graph-is-not-plotted-in-the-datasheet

器件型号:LMZ34002

您好!

我使用 LMZ34002在1.6A 时生成-5V 输出。 系统的输入是12V 电压轨、我的开关频率为500kHz

但数据表仅给出了800kHz 开关频率下的效率曲线。  

那么、如何准确地计算500kHz 开关的输入电流要求以满足上述要求。

谢谢、此致
Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您使用在线 Webench 工具来生成您的效率图。