This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5051:肖特基二极管的替代产品

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5051, LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633921/lm5051-replacement-for-schottky-diode

器件型号:LM5051
主题中讨论的其他器件: LM5050-1

大家好、

我正在研发一些线性电池充电器、我想用 MOSFET 替换肖特基二极管(D3和 D4)。 当我检查 LM5051的 EV 电路板时 、我对正确连接感到有点困惑。 我在下面附上了我的原理图、您能告诉我吗、

1) LM5051线路引脚的正确连接是什么? 我应该连接 GND 吗? 因为当我检查 EVM 时、它与 GND 相连。

2) MOSFET 针脚的正确方向应该是什么? 我向 MOSFET 漏极和源极添加了标签 Con 1和 Con 2以 进行说明。

谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    LM5051用于低侧 ORing 应用、在此类应用中电源为负(例如-48V)、不适用于正电压应用。

    对于此处显示的电池充电应用原理图、LM5050-1是合适的器件。

    CON1 连接到二极管的阳极、而 CON2连接到 二极管的阴极。

    此致、

    Kari。