This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62090:最小/最大开关频率

Guru**** 2588855 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633579/tlv62090-min-max-switching-frequency

器件型号:TLV62090

您好!

您能告诉我重负载下的最小/最大开关频率吗?
根据数据表图3~6, fsw (min)大约为1.1MHz,fsw (max)大约为1.5MHz 吗?

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryuji、

    很高兴为您提供支持。 数据表中的图3至8显示了开关频率与负载电流 Iout、输入电压 Vin 和输出电压 Vout 的相关性。 这3个条件的组合建立了开关频率机制。  µH、无源器件也会 µF 开关频率、因此请记住、图片中所示的配置为:L = 1 μ H、Cout = 22 μ F

    因此、您应该在更接近案例运行条件的情况下识别该图、并参考该图来估算开关频率。 示例:

    Vout=1.8V;Vin=2.8V :Iout=1A 至3A ->图3适合-> fmax=1.5MHz circa;fmin=1.25MHz circa

    享受您的设计!

    此致、

    Emmanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emmanuel San、

    感谢您的供应。
    您能告诉我开关频率与温度数据吗?
    我们的客户希望了解频率随温度的变化。
    如果您共享数据、我将不胜感激。

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emmanuel San、

    我还有其他问题。

    您能告诉我在相同条件下开关频率的器件间差异吗?

    此致、
    Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryuji、

    TLV62090采用 DCS 控制拓扑、因此开关频率的变化也取决于输入电压、负载电流、输出电压和输出滤波器。 由于所有这些变量都起着作用、我们无法收集温度和工艺上的开关频率变化。

    此致、
    Emmanuel