This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72445:SM72445编程问题

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628175/sm72445-sm72445-programming-questions

器件型号:SM72445

我有一位客户询问有关器件编程的问题。 您可以查看问题并向我发送回复吗?

…数据表、A0、A2、A4、A6是用于配置最大输出电压和输出电流等的模拟引脚 我是否可以仅通过 I2C 软件对其进行配置、而无需任何硬件与这些引脚进行交互? 我在数据表中看到寄存器位是可写的、因此我认为这是可能的。

2.对于 A0、A2、A4、A6、它们是否可以用作常规 ADC? 例如、我将太阳辐照度的输出连接到 A0、并读取寄存器以通过 I2C 输出。 这是否会改变我的软件配置的最大输出电压?

3、我是否可以通过 I2C 寄存器读取 Avin、avout、AIIN、AIOUT 的 ADC 值?

4、如果输出电压超过配置的最大输出电压、该芯片是否会关断? 由于它是通过 ADC 感应的、这是否意味着最大输出电压的范围受到限制、无法使其具有高于5V 的最大输出电压?

5.该芯片使用的 MPPT 算法是什么?

6.是否有任何可能导致此芯片关断的最小 VOUT? 在“启动”部分中,它指出“一旦达到最小输出电流阈值(由 ADC 输入通道4引脚 A4设置),计数器就会启动。” 不过、A4被设置为设置最大输出电流。 您能更详细地解释一下吗? 该阈值电流可以是多低?

9.面板模式是什么? 从数据表中可以看出、它控制的 MOSFET 可以绕过 MPPT、但它说输出的是方波信号。 这实际上做了什么?  

如需了解相关信息、我将使用此芯片作为降压升压直流/直流转换器的 MPPT 控制器、为60V 超级电容器组充电、因此我想知道此 MPPT 芯片的灵活性和功能。 我希望我的问题不会太多、非常感谢您的参与!

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    请致电480-629-2487与我联系。 现在让我来回答一下我可以做的事情。 请原谅我不再重复您的问题。

    1.是的、正如设计人员多年前告诉我的那样、它可以、但我没有有关如何操作的信息。
    2.不确定。
    3.不确定。
    控制器是具有同步 FET 的降压/升压控制器、它可能会停止开关、但允许电压从过压状态恢复。 您认为它不能具有大于 VDDA 的电压。
    该算法是简单的扰动和观测算法。 它会改变占空比并检查功率是否增加。 如果它增加、占空比将再次增加、直到功率计算显示下降、然后占空比将停止增长但减少一步、并且它继续这种模式。
    6.需要召回。
    9.方波馈送至驱动器,该驱动器可以打开背对背旁路 FET,因此功率不会通过降压/升压级。 这是为了提高效率:节省电流感应电阻器、电感器和开关 FET 的功率损耗。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤豪、

    我明天会打电话给你们、因为我今天不在办公室。

    你在西海岸吗? 你有什么时间去办公室?

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、
    我们是否可以将此讨论移至离线状态? 无论如何,请在星期四打电话给我。 目前我正在出差。

    谢谢、
    Youhao