This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:PMBus 控制引脚配置和功能

Guru**** 2553740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593842/ucd9090-pmbus-control-pin-configuration-and-functionality

器件型号:UCD9090

您好!  

我们希望使用 CNTRL 引脚进行加电/断电排序。 我对此有一些疑问。  

1) 1)假设最初 CNTRL 引脚有效且所有电源轨都已开启。 一段时间后、我们将 CNTRL 引脚置为无效、然后它开始软断电排序。 如果在断电定序期间再次确认该 CNTRL 信号、会发生什么情况? 序列发生器是否会首先完成所有断电排序? 还是从该点恢复上电排序? 或任何其他行为?

2) 2)我们还可以通过器件复位引脚确保断电排序吗?

谢谢、此致

Tarang Jindal

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    第一。 当检测到 CNTRL 信号变化时、上电重新定序将恢复。

    2。  将 RESET 引脚置为有效将重置 UCD 器件、并且所有 IO 同时设置为默认状态。 不应使用 RESET 引脚为定序断电。

    此致

    Yihe