This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2841:LM2841反复出现冒烟故障

Guru**** 2558110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630065/lm2841-lm2841-repeatedly-failing-with-smoke

器件型号:LM2841

您好!

我的应用中刚出现了其中的第三个(LM2841XMK-ADJL)、但我没有找到根本原因。

不应出现过压情况、因为输入端有一个28V SMBJ 抑制器二极管。 转换器输出端的容性负载约为20uF、电流消耗仅为几十 mA。 我希望有人可以检查我的设计。 原理图如下:

谢谢

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能是由 FB 连接引起的。 它应该位于 L4之后、而不是 L5之后。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我理解您的意思、我将在重新设计中对其进行更改。 无论如何、L5只是一个小(0603)铁氧体磁珠、大约为100nH…… 我在12V 和30V 电压下检查了启动期间的输出电压过冲:
    www.kicksurfer.de/.../startup_VIN_12V.png
    www.kicksurfer.de/.../startup_VIN_30V.png

    我在这里看不到任何可能导致此故障的不稳定迹象。

    我还检查了所有其他电压:VIN (平坦)、SHDN (干净、快速、大约3V)、FB (无振铃)、 SW (无振铃)、CB (无振铃)。

    我发现的唯一可疑之处是交换机的异常行为。 控制器似乎会触发 MOSFET、即使 CB 电压尚未开发也是如此。 启用后、立即在 CB 引脚捕获了此图片:
    www.kicksurfer.de/.../CB_VIN_30V.png

    谢谢
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我刚才作了答复,但我找不到任何证据表明我的答复。 你收到了吗?

    谢谢
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查输入电压和 SW 节点。 使用烙铁头和桶形方法或短接(<1cm) GND 引线。 使用全 BW。 查找可疑的瞬态、过冲、下冲或振铃。 同时确保 SW 脉冲流稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图片是在300MHz 带宽下拍摄的、对于开关节点、我使用低电感弹簧夹将探针接地。 无过冲迹象。 30V 与该器件的最大额定电压42V 相差很远。 输入电压也是稳定的。 从三个低 ESR 470uF 电容器到上面的电路有一条很大的路径。 以及大量的多层接地层。

    芯片一旦通过 SHDN 启用、就会持续发泡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些类型的故障主要是由过压引起的。  您可以布置 PCB 布局吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、在这里。 红色是顶部、蓝色是底部(实心 GND)。 另一个内层也是实心 GND。 我在这里突出显示了 GND。

    谢谢

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然这种布局并不理想、但我认为我看不到会导致 IC 反复出现故障的任何具体情况。 让我们看看直接支持人员对 LM2841的评价。 我会通知他们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    故障是否可重复?

    只需验证是否可以将 SHDN 引脚连接到 VIN 并回收 VBUS 电压。 这将有助于隔离问题。 此外,正如 John 提到的,请在 L4之后而不是 L5之后获取反馈。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambreesh、

    恐怕是这样、但我没有一个能够以合理的可能性重复失败的设置。 故障不会频繁发生。 在施加输入电源(VIN)时从未发生过这种情况。 当我上面的电路中的触发器启用 LM2841时、始终会发生这种情况。 我发布的所有示波器图都与该事件相关。 并且 VIN 处有一个大型30V 抑制器二极管、可防止在连接主(25.2V)电池时出现过压振铃。 我可以说、我可以排除 LM2841的过压、我确信它有所不同。 如果没有我在前面的帖子中展示的足够升压电压、则该杂散 MOSFET 会转弯怎么办?

    谢谢

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克

    原理图中的 W 电源是什么? 在启动过程中,是否存在 SDWN 引脚上的电势超过 VIN 上的电势的情况?

    此外,还可以在 SDWN 连接到 VIN 的情况下测试电路板,并对 VIN 进行下电上电。

    您可能还需要向 SDWN 引脚添加一些电容。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    W 是 BLDC 电机的相位之一。 它的旋转会唤醒电路板。

    我现在可以成功地将问题与过压关联起来。 我对启用器件会导致器件发生故障这一事实感到困惑。 当主电源通过很长的引线连接时(抑制器二极管的钳位电压过高(SMBJA36))、它会损坏。 但是、此时不会弹出。 这将延迟、直到释放关断。 我已在设计中更改为 SMCJ28A、这些器件成功地将输入电压钳制在40V 以下。

    感谢您的支持!

    谢谢

    弗兰克