This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:在 Fusion GUI 中重新配置 PMBus 地址。

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592853/ucd90120a-reconfigure-pmbus-address-in-fusion-gui

器件型号:UCD90120A

您好!

我创建了一个地址为104d 的项目。 然后、我要将其更改为126d。 单击“Build system->modify existing system (构建系统->修改现有系统)”。 但我再也找不到地址列表中的126d 了。 有什么想法吗?

谢谢。

- YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,YY

    为什么要使用126? 地址126是一个启用 JTAG 的特殊地址。 请参阅120A DS 以了解如何强制器件进入126个地址。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    因为我想使用 Fusion + JTAG 对器件进行编程。 在本例中、我需要将地址更改为126d、对吧?

    谢谢。

    - YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YY
    不是必需的。 另外、具有地址为126的项目文件也不能帮助您启用 JTAG。

    JTAG 接口可提供一个用于器件编程的替代接口。 默认情况下、在中禁用该功能
    以启用与其进行多路复用的 GPIO 引脚。 JTAG 在两个条件下运行
    启用接口:
    •加电时、如果数据闪存为空、则允许使用 JTAG 将配置参数写入
    没有 PMBus 交互的已编程器件
    •当在加电时检测到地址126 (0x7E)时。 任一地址上的接地短路或开路状态
    引脚将导致生成地址126 (0x7E)、从而启用 JTAG 模式。

    此致

    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yihe、

    了解了如何启用 JTAG。 但在我的案例中、如何使用 TI Fusion 在地址104d 中写入新配置? 我需要将硬件和软件上的 PMBus 地址更改为126d、对吧? 如果是、如何在 TI Fusion 软件中更改它?

    谢谢。

    - YY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1) 地址126和 JTAG 之间没有关联、除了它们在为 无法解决问题的 UCD 器件加电时都发生。  该地址不用作通过 JTAG 下载配置的一部分。

    2) 2) Fusion GUI 中 的地址选择是 为设计   人员提供的便利、用于跟踪他们正在使用的器件、但实际上并不需要与要写入的器件的地址相匹配。

    3) 3) 项目文件和器件之间的关联发生在实际下载过程中。

    4) 4) 每个 UCD 器件的最终地址将由 地址引脚上的硬接线电阻器确定、而不是由项目文件中的地址确定。