This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51010B:欠压锁定

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51010B, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594006/bq51010b-undervoltage-lockout

器件型号:BQ51010B
主题中讨论的其他器件: BQ51050B

您好!

我在该部件上遇到了奇怪的行为。 我将 I_BULK 设置为147mA、并将 K_TERM 设置为10%、因此 I_TERM 将~14.7mA。

但是、我看到我们的电池卡在 UVLO 状态下、电压为2.40V。 V_RECT 正常~5.10V。 无论它在充电器上停留多长时间、它都不会为电池充电、只会停留在2.40V。

我在另一个论坛上看到了应用工程师 Bill Johns 先生的回复、想知道它是否适用于 UVLO 条件、我看到:

该问题与基林在低电流时的行为有关、它将失去精度、并且在不同单元之间存在较大偏差。 结果是提前终止或无终止。 无终止条件会使10小时安全计时器跳闸、从而导致故障关断。  
我们建议将端接设置为大约50mA、以避免上述问题。

我们将感谢您的任何帮助。

谢谢、

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Bill
    我想您的问题是关于 bq51050B、该帖子的器件型号是 bq51010B。
    电池电压为2.4V (低于3.0V)时、电池将处于预充电状态、电流将限制在大约30mA 的充电电流的20%。 该条件上有一个30分钟计时器。
    我建议在预充电过程中检查流入电池的电流、并对电压增大进行速率调节。