This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找栅极驱动器

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625506/finding-a-gate-driver

主题中讨论的其他器件:UCC21520

你(们)好

我有这个任务。 在随附的原理图中查找可满足工作需求的栅极驱动器。

驱动器不得在输出直流信号上产生噪声、例如通过刷新栅极充电产生的噪声。

您知道这样的驱动程序吗?e2e.ti.com/.../0743.Sheet1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    我是高功率栅极驱动器的应用工程师。

    除了隔离之外、栅极驱动器还需要其他要求吗?

    此处驱动的 FET 的器件型号是多少?

    此致、
    Mateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Mateo

    桌面上没有特殊的 MOSFET。 只需要一个能够承受大约500Vds 的"快速"。 我们使用构建栅极驱动器来刷新栅极电荷-但这对于某些应用来说有点嘈杂。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    了解一下 UCC21520。 这是我们的双通道增强型隔离式栅极驱动器。

    栅极电荷的更新来自于数据表图34中所示的自举配置。

    在这种双极运行情况下、请密切注意 VDDA-VSSA、OUT-VSSA、VDDB-VSSB 和 OUTB-VSSB 的最大值和建议值。

    此致、
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateo -谢谢您的建议。

    我会尝试一下。

    我不知道它也可以使用负电源轨运行。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Mateo

    栅极驱动器可使用哪种电源?

    我更喜欢采用线性方式来避免开关模式噪声。

    但是、在 我的测试设置中、线性实验室电源似乎很慢。

    此致 Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    与用作 IC VDDA、VDDB 或 VCCI 的电源类型相比、我们通常更关心旁路电容器及其与 IC 的距离。

    根据数据表的电源建议:

    应在 VDD 和 VSS 引脚之间放置一个本地旁路电容器。 应放置该电容器
    尽可能靠近器件。 建议使用低 ESR 陶瓷表面贴装电容器。 更进一步
    µF 放置两个此类电容器:一个电容器的电容值介于220nF 和10 μ F 之间、用于器件偏置、
    并联一个额外的100nF 电容器以实现高频滤波。

    同样、还应在 VCCI 和 GND 引脚之间放置一个旁路电容器。 考虑到数量很小
    UCC21520输入侧内的逻辑电路消耗的电流、该旁路电容器具有最小值
    建议值100nF。

    此致、
    Mateo