This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:运输模式期间的 I2C 电压

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594156/bq25895-i2c-voltage-during-shipping-mode

器件型号:BQ25895

您好!

我们正在为使用 BQ25895的基于电池的产品开发电路。 我们希望在产品制造后和使用寿命期间使用运输模式功能、以防止电池过度放电。 因此、我们板上的所有 IC 均由 VSYS (使用 LDO)供电、I2C 线路 SDA 和 SCL 上拉至这些稳压电压。 我们担心的问题是 、一旦 BQ25895进入运输模式、稳压器将关闭、上拉电阻器将连接到实际为0V 的电压。 有问题吗? BQ258250的运行是否会受到此影响? 如果是、我们如何避免此问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、

    一旦关闭 I2C 寄存器中的 BATFET 并移除 VBUS、bq25895就会处于运输模式。 充电器无需在 SDA 和 SCL 上拉电阻即可保持运输模式。 需要 VBUS 和 I2C 上拉电阻才能退出运输模式。