This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38501-ADJ:使用 LP38501ATJ-ADJ LDO 为大值电容器充电

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38501-ADJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593820/lp38501-adj-charging-large-value-capacitor-with-lp38501atj-adj-ldo

器件型号:LP38501-ADJ

根据 LP38501ATJ-ADJ 数据表、在表1中、输出电容值定义为最小值10uF -对最大值没有限制、在说明字段中写入"简化补偿:与任何类型的输出电容器一起工作时保持稳定、无论 ESR 如何"。

那么、问题是、我是否可以使用22mliff 甚至 SuperCap 470mliff 之类的大值电容器为该 LDO 加载并将其用作线性超级电容器充电器 IC?

我可以在 LDO 输出和要充电的电容器之间连接小型串行电阻器。 我还可以对电容器进行预充电、然后再使 LDO 能够消耗的电流不会超过其额定的最大电流。

我的应用是从5V 电源为 GPRS 调制解调器供电、因此 LDO 应仅在 GPRS 负载脉冲期间保持 SuperCap 上的电压。

谢谢、
Eli。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    如果使用串行电阻器来限制电流、这应该是可行的;但是、请注意、我们尚未对 LP38501-ADJ 进行过如此大的电容器的表征。 如果不对电容器进行预充电、则需要一段时间为电容器充电;但是、如果在禁用 LDO 的情况下对电容器进行预充电、请记住反向电流的可能性。 在 LDO 启动时、有必要在对电容器进行预充电时断开超级电容器。 否则、可能会启用 LDO 并同时使用预充电电路来加快充电速度。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 、Ryan、

    我不需要加快初始充电时间。 在达到编程电压后、只需重新补偿由 GPRS 负载脉冲放电的电容电压、因此、如果能够为电容器加电并从零开始充电、则会更好、但在初始充电时、它将进入电流限制。

    唯一令人关切的问题是稳定性问题.