This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2775:2Hz 至4Hz 不稳定输出时的故障模式

Guru**** 2451380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629858/lm2775-failure-modes-at-2---4-hz-unstable-output

器件型号:LM2775

您好!

请您回答我的客户的问题。

不能出现一种模式:2或4Hz 不稳定输出。 我的感觉是,这种情况永远不会发生。 如果这样的情况变得不稳定,我认为也会出现频率更高的“混乱”(我认为大多数情况下都是 GND 或 Vcc 短路)。 但是、如果您有任何有关这方面的支持材料、这最终可能会对我有所帮助。 对于过高/过低的电压、我将使用电压监控器。 我们将分析一些案例。

谢谢你。 期待您的支持

-尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我想告诉大家、负责此设备的工程师已外出、他下周将回到办公室
    此致、
    EL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼德胡、您好!

    客户是否看到输出端出现2Hz 或4Hz 振荡并产生问题? 只要环路保持稳定、就不会出现这种情况。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    车架、

    感谢您的回复、
    您是否遇到过这样低频噪声? 您能否提供一些支持此类情形的支持文档?

    谢谢你。
    尼德胡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Needhu、

    我没有发现任何低频噪声问题。 因此、此方案没有相关文档。 如果环路得到正确补偿、则不应存在低频问题。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    车架、

    非常感谢您的反馈。

    谢谢、

    尼德胡