This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064:采用 UCD3138的宽直流输入范围 FBPS 转换器

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593649/ucd3138064-wide-dc-input-range-fbps-converter-using-ucd3138

器件型号:UCD3138064
主题中讨论的其他器件:UCD3138

您没有任何应用,此参考设计说明了如何使用 UCD3138设计具有250V 至425V 直流输入范围和26V 20A 输出的全桥相移转换器

在高效率下,问题不在于输出,而在于如何管理非常宽范围的直流输入。

谢谢