This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR64010:LED 闪烁问题

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR64010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592862/lmr64010-issue-of-led-bilinking

器件型号:LMR64010

您好、先生、

请帮助客户在 LMR64010器件上遇到问题。 问题如下。 原理图设计。 请帮助解决此问题。

1.通电(3.3V)时、LED 开始继续闪烁。

2.闪烁模式:有时缓慢 ,有时快速闪烁。

  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    我正在尽快等待您的宝贵回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    请帮助分享解决方案、客户正在等待我的回复、请在此处提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    很抱歉听到您遇到此问题。 您能否提供设计参数? 输入电压范围、输出电压、电感值和最大负载电流?

    对于提供的说明、听起来 转换器不稳定。 查看原理图有助于确认这一点。 通常、电路在反馈网络中将具有一组反馈电阻器和一个前馈电容器、以帮助实现稳定性。 在基本应用电路(图17)下的数据表中的下图中可以看到这种情况

    WEBENCH 、还可用于帮助设计此应用。

    谢谢、

    Garrett