This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72445:为电池充电并为负载供电

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72445, SM72295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632259/sm72445-charge-battery-and-supply-to-the-load

器件型号:SM72445
主题中讨论的其他器件: SM72295

我打算使用从太阳能电池板到 MPPT 的 SM72445和 SM72295来为负载提供功能电源和为电池充电(用作笔记本电脑电池)。 问题:

1.是可行的还是良好的使用?

2.现在我想知道使用专用充电器 IC 还是使用软件来制作充电器配置文件是更好的。  

3.我们是否需要感测负载电流以将总电流设置为 MPPT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享您的工作条件:功率级别、太阳能电池板电压范围和电池条件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    功率级别从100W 到350W 太阳能、电池铅酸或锂100Ah 24V、最大电压范围为50V。 充电电流高达10A、负载5A (并非始终使用)。 这对您有什么帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我建议您查看参考设计 SM3200、它应该是您应用的一个很好的起点。 链接。

    www.ti.com/.../getliterature.tsp 数据表&tisearch=Search-EN-Everything

    www.ti.com/.../getliterature.tsp 数据表&tisearch=Search-EN-Everything
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao Xi、

    电流限制电路中的差分电压。 AN-2121和 AN-2122中哪一项更好?

    一个连接到 AIVOUT、另一个连接到 PM。 这让我感到困惑!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点、我们是否可以禁用充电并仅为负载供电?