This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050配置/ CHG、PCHG、DSG 正常工作

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593981/bq4050-bq4050-configurations-chg-pchg-dsg-to-work

器件型号:BQ4050

你好。 我目前正在 BQ4050上工作。 当充电器插入时、Im 能够通过 SMBus 连接并成功读取/写入数据。 但在连接充电器时、电池无法充电。 拔下充电器后、SMBus 连接断开、无法放电。 NR 设置为1、FET 控制= 1。 我们尝试在测试模式下手动切换充电 FET、但它未执行充电程序。 使用4节串联锂离子电池和18V 充电器。  您能不能让男士和女士帮我解决这种令人沮丧的情况。 提前感谢您