This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS732-Q1:可调节类型和固定类型之间的 EMC 差异

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS732-Q1, TPS723-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593711/tps732-q1-emc-difference-between-adjustable-and-fixed-type

器件型号:TPS732-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS723-Q1

您好!

我正在寻找 精度为1%且符合 Q-100标准的5V 输出 LDO、并在 TI 网页上找到 TPS732-Q1。

但在 TPS723-Q1数据表的第2页、TPS73250-Q1在2009年被删除。

我想这意味着不再提供 SOT-23封装5V 固定器件、

因此、我使用 TPS732-Q1的唯一两个选项是 TPS73250QDCQRQ1 (SOT-223)或 TPS73201QDBVRQ1 (可调节)。

 我想、如果我使用器件电阻器、会出现任何 EMI 问题。

可调器件与固定器件相比、是否有任何 EMC 测试报告?

或者、如果 TI 有更好的器件、请告诉我。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    是的、正确的、我们将修复网站以消除混淆。

    EMI 通常不是 LDO 的问题-线性稳压器不会产生足够的辐射噪声、无法通过任何 EMI 测试。 因此、我们不执行任何 EMI 测试。 如果有连接到输出端的元件产生的噪声、我认为与固定版本和可调版本相比、行为上没有任何差异。 我认为、输出电容器是最关键的组件、任何高频电流都将流经输出电容器-这对于固定电容器和可调电容器都是相同的。

    此致、
    Mike