This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180 PFC 1.3KW 功率损耗。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633959/ucc28180-ucc28180-pfc-1-3kw-power-loss

器件型号:UCC28180

降级器、  

我现在使用 UCC28180进行 PFC 控制。 问题在于、当我将输出功率增加到1.3KW 时、存在峰值导通电流。

这会导致非常高的功率损耗。 交流输入电压为220V。 直流输出为72V。

800W 输出:中的电压和电流

输出电流和电压、单位为1.3KW:

原理图与 TIDA-00355类似。 一些 R、L、C 值不同、总体结构相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否帮助确认输出电压为72V? 我想它将是372V。

    您是否已检查 ISENSE 引脚的信号? 满负载和低压线路上的峰值电压应高于0.259V。

    减小分流电阻会有所帮助。

    此致、
    云生