This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE4275-Q1:-30V 和85°C 时发生故障

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628184/tle4275-q1-failure-at--30v-and-85-c

器件型号:TLE4275-Q1

我在  一款产品上使用 TLE4275QKTTRQ1、它指出该器件具有"反极性保护"功能、但我们在85°C 和-30V 条件下会看到灾难性故障。 我在输入端(引脚1)使用1uF 陶瓷电容器、在输出端(引脚5)使用33uF 钽电容器。

我已经从稳压器中删除了除上述两个电容器之外的所有内容、因此它是开路负载。 在25°C 下以-30V 直流供电时、输出为-0.8V、电流消耗约为51mA。  这使得 PT = 30*0.051 = 1.53W、看起来有点高。 使用等式 TJ = TA + RθJA×PT I 得到 TJ = 85 + 32.8*1.53 = 135.184°C 我看到这接近140°C 的绝对最大值、但它是否应该反向消耗这么大的功率? 当我在几秒钟内更改极性时、会发生灾难性故障、这使我相信输出电容器的浪涌会将其压入边缘。 稳压器的这种正常运行方式是否会反向消耗这么大的电流? 我可以采取什么措施来解决这个问题?

谢谢、

ARIN Kudlacek
品牌液压系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arin:

    我看到绝对 Vout 范围为-1V 至16V。 反极性保护是指保护汽车电池正极短接到 LDO 的 Vout、电池接地短接到 Vin 的情况。 对于12V 汽车电池系统、汽车电池的电压范围为9V 至14V。 这就是 Vout 额定电压高达16V 的原因。 由于-30V 远远超出了 Vout 引脚的绝对额定值、因此看到器件受到永久损坏也不足为奇。

    请问您的应用案例、以便我了解为何您要在输出电压上施加-30V 电压?

    此致、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是说输出的反极性、而是输入获得反极性。 当 VIN 相对于 GND 为-30V 直流时、该稳压器过热并失效。 从数据表中可以看出、它的绝对最大范围为 –42至45V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arin:

    请给我们一些时间来调查此问题。

    此致、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arin:

    绝对最大额定电压仅用于实现瞬态性能、不用于器件在非工作电压下持续运行。 当您在输入端施加-30V 电压时、器件将快速加热。 Tj 可能远远超过140C 并对器件造成永久损坏。 遗憾的是、在这种反极性情况下、我们未指定器件的行为。

    如果您的应用需要对此类情况提供更多保护。 我建议考虑使用具有内置锁存机制的汽车 LDO、并在检测到故障情况时自行关闭。 您可以考虑使用 TPS7B7701/02来查看它是否能满足您的需求。

    此致、
    Jason Song