This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/WEBENCH 电源设计器:电子编号

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631989/webench-tools-webench-power-designer-e-number

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

安装 WEBENCH Allegro 连接器时出现错误消息。 错误如下所示:"list index out of bounds"(列出超出范围的索引)、单击"execute"(执行)后立即执行。 在错误消息窗口中单击"OK"(确定)后,将启动安装程序,但是在组件选择步骤中,组件列表将不存在,如下所示:

在“安装”步骤中无法继续安装之后,将再次显示相同的错误消息“列表索引超出范围”。

PS:我还安装了 OrCAD Lite 17.2。

我的操作系统是 Windows 7、64位。

提前感谢您、

Amina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amina:

    根据系统要求-您需要在系统上安装 Allegro SPB 16.6才能使 Allegro 连接器正常工作。 该连接器可能无法与免费版本 OrCAD Lite 17.2配合使用。

    我将再次与您联系、并得到开发团队的确认。

    此致、

    Srikanth Pam |在线设计工具