This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:多相降压转换器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633915/lmg5200-multiphase-buck-converter

器件型号:LMG5200

您好!

我想知道是否可以在700W 多相降压转换器中使用多个 LMG5200。 我的想法是使用多达6个 LMG5200、开关频率约为1MHz。 是否建议将此器件用于此类应用、或者最好使用另一个器件?

提前感谢、

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    感谢您关注 LMG5200。

    一般而言、LMG5200非常适合1MHz (及更高)单相或多相应用、同时可显著提高器件的效率。

    只要您不超过电流(10A)、电压(80V)或结温(125C)额定值、该器件就是一个不错的选择。

    如果您对 LMG5200在应用中的使用有更具体的问题、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Alberto