This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:BQ24090的输出在不充电时是否为三态?

Guru**** 2554410 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593852/bq24090-is-the-output-of-bq24090-tristate-when-not-charging

器件型号:BQ24090

您好!

我是否可以了解 BQ24090的输出在不充电时是否为三态? 可以选择添加碱性电池、不添加阻塞二极管。

如果添加了阻塞二极管、则 BQ24090必须高于4.2V 才能充电。

  

还可以评论以下实施是否发布了 BQ24090的任何问题?

顺便说一下、 锂离子 电池为2400mAh。

谢谢、

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christina、您好!

     

    BQ24090的输出不是三态。 只有充电状态输出为三态。

     

    您是否想向我发送一个链接、说明您在哪里可以选择添加碱性电池?

     

    我不会移除二极管以确保电流不会流入您的4节 AA 电池。

    此致、

    David