This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ 34Z100-G1学习模式下的充电和放电

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630777/bq-34z100-g1-the-charge-and-discharge-in-the-learning-mode

主题中讨论的其他器件:BQ34Z100BQSTUDIO

你好。 想问一些有关学习模式 Bq34z100的问题。 学习过程中的充电模式或放电模式必须持续运行? 允许多个阶段运行充电、还是必须是单个连续时间间隔? 您建议在学习过程中使用什么负载-它应该是具有稳定电流或足够强大电阻器的电子负载? 最后、请推荐在学习过程中更好使用的电流。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alexey、

    学习过程必须持续进行,而不是以位或阶段进行。 我建议您在学习周期过程中使用 bqStudio 记录监测计的寄存器。

    对于学习负载、它应该是稳定的恒定电流。 使用电子负载。 排放率应为体重 C/5和 C/10。 我始终使用 c/7

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx 您好、感谢您的回复。
    大容量电池需要很长时间才能学习周期。 是否可以将一个电池的图像应用于具有相同电池但具有大量并行器件的相同类型的电池? 由于并联电池的数量较大、因此会更改电池的电阻以及其他用于测量电量监测计的参数。 哪些参数需要调整、这是可能的?

    例如、我想使用电池8S1P、使其成为学习模式、然后使用在电池8S42P 中使用的相同等级的 Qmax 获得的数据。 (Qmax 1P * 42)。 这是可行的、还是最好分别对每种类型的电池进行培训?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alexey、
    首选方法是让监测计学习实际的电池组、但实际上只学习1P、然后将电阻表除以并联电池数、并将 Qmax 乘以并联电池数。 监测计将在使用过程中了解实际电阻和连接卡舌的电阻。

    您必须知道寄存器的限制、尽管该限制为2^16。 您可能必须使用下面应用手册中讨论的缩放方法。
    www.ti.com/.../slua760

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、感谢您的帮助。 我有这个数据表。 请告诉我、在一些数据表中、有一句话是、当使用电流调节时、会缩放所有电流和电容参数。 我是否需要调整参数、例如"充电终止"菜单中的锥形电流、最小锥形电容以及"电量监测"菜单中的电流阈值和电流(IT 配置)?

    还有一个问题。 我在同一个电池上使用了两个测试电池。 第一节电池4s1p 第二节电池4s4p.. 学习周期进展顺利、我收到状态更新06、监测计修正了 Qmax 的值。
    将单节电池的 Qmax 更改为4s1p 和4s4p 几乎相同-这很好、将 Qmax 更改为4s4p/4s1p = 4..
    但是、当比较电阻表时、我有一些值、其中没有成比例的差异。RA1 (4s1p)/RA1 (4s4p)不等于4、并且在示例3中等于...并且 RA2 (4s1p)/RA2 (4s4p)等于1.5...等等。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alexey
    监测计将在现场重新学习电阻。 只要 Qmax 正确、您就可以了。
    对于第一个问题、是的、您需要缩放这些参数。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx、您好、感谢您的建议。