This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B20:将 TPS544B20与 TPS544C20交换、引脚兼容性

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544B20, TPS544C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593420/tps544b20-swap-tps544b20-with-tps544c20-pin-compatibility

器件型号:TPS544B20
主题中讨论的其他器件: TPS544C20

您好!

我有一个使用 TPS544B20的生产 PCB。   我需要构建一个新的批次、但只有 TPS544C20器件库存。   我能否在没有其他设计更改的情况下将 TPS544C20代入 TPS544B20位置?

谢谢。

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们当然是引脚兼容的。 当 TPS544B20设计中的 TPS544C20下降时、建议通过 PMBus 修改 OCW/OCP 阈值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    如果我不使用 PMBus、可以放心地假设不需要硬件更改?

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只能想到 OCP 函数。 您的新电流限制可能远高于电感器的额定值。 如果您不关心过流故障、那么我就不能再考虑其他问题了。