This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:驱动器芯片必须配置为调光至0%。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515HV, TPS92513, TPS92512, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628950/tps92515hv-driver-chip-has-to-be-configured-for-dimming-down-to-0

器件型号:TPS92515HV
主题中讨论的其他器件: TPS92513TPS92512TPS92515

我们正在开发支持 DALI2.0接口的 LED 调光器电路。 我们已经收到了硬件并仅使用软件。 LED 驱动器电路基于 TPS92515HV、以下为电路

enter image description here

但问题是、即使控制信号 Iadj 为0、LED 也不会关闭。 我们尝试将 Iadj 短接至 GND、但仍然有一个3.5mA 的电流流经 LED、这使得 LED 始终开启、除非断电。 这将导致 DALI OFF 命令的非复杂处理。 电路板由外部供电、我们无法对其进行控制、而且我们无法承担任何主要组件的费用、例如用于控制驱动器芯片电力线的继电器。 TPS92515HV 配置是否有任何关系??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您是否尝试将 PWM 引脚拉低。 我发现、如果我希望驱动器完全关闭、我正在使用的器件(TPS92513)需要将 PDIM 引脚拉至 GND。 请查看第8.3.11节。 TPS92515HV 数据表的说明。 这说明了如何操作。
    希望这对您有所帮助:D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Mathew 回答正确。 TPS92512具有最小占空比、因此即使在0V 模拟调整时、也会出现最小电流、除非 PDIM 被拉至低电平。 TPS92515由于其拓扑结构、通常可以降低一点(它的频率不像512那样恒定) 但它仍然具有最短导通时间和最长关断时间、这实际上仍会产生最小占空比、即使 IADJ 为0V 时也会切换。 要使其达到零电流、您需要将 PWM 引脚拉至低电平。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mat、

    感谢您的回复。 是的、我看到了您提到的数据表中的部分。 我会尝试这样做、并将结果发布在这里。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复 Clint。 我会尝试这种方法。 我对该电路还有一个问题。 该模拟调光的工作原理远高于3%的调光。 但低于3%时、它开始闪烁、发现电压-电流稳定性不低于3%。 我们获悉、在对模拟和 PWM 调光进行了大量实验之后、他们开始进行模拟调光、而 PWM 调光更容易闪烁。 我不确定他们是否尝试过并联 FET 调光。 调光低于3%时闪烁的实际原因是什么以及我们如何克服这一点。 我们的新要求是降低至1%、而不会出现任何性能问题。

    谢谢
    Rafy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为分流 FET 将起作用
    我将使用两个外部 FET 在每个链的末端驱动两个 LED 链
    您的微控制器必须对链进行排序或多路复用、以便链不会对驱动器产生开路
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafy、

    您是否使用了输出电容器? 如果是、有什么价值? 我已经看到在没有输出电容或输出电容不足的情况下进行模拟调光的问题。 它取决于 LED 的动态电阻、但当电流脉冲变得很小且平均电流真的很低时、输出电压实际上可能会下降到低于关断计时器电压、然后关断计时器才会充电。 这会导致它进入最大关断时间、然后对某个位进行正常切换、并返回到最大关断时间。 结果可能会闪烁。 因此、建议在深度模拟调光时使用适量的输出电容。 如果您已经在使用此器件、我们可以对其进行进一步研究、但我使用此器件确实实现了优于1%的模拟调光。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mat、您好、感谢您的建议  

    感谢您的建议。 我会检查输出电容、正如 Clint 所回答的那样、这是最小的变化、然后转到分流 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您快速回复 Clint。 上述电路已完成、仅 LED 模块未显示。 您能否指出您正在讨论的输出电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafy、

    我指的是 C311。 因此、您正在使用其中一个、但您可能需要比这更多的资源才能实现最深的调光。 我会尝试将其增大到4.7 μ F、看看这是否会增大覆盖范围并消除闪烁。

    此致、

    克林特